Esempio di pulsante
Utilizzare questo oggetto per eseguire metodi a runtime. I pulsanti possono contenere testo o immagini.
Esempio di pulsante
Controlli a tre tasti con stili diversi applicati.

Eventi
È possibile attivare i metodi con gli oggetti
Pulsante
utilizzando questi eventi:
Evento | È generato a runtime quando |
|---|---|
Evento MouseClick | Un oggetto viene cliccato o toccato, quindi rilasciato. |
Evento MouseDown | Un oggetto viene cliccato o toccato. |
Evento MouseUp | Il clic o il tocco dell'oggetto viene rilasciato. |
Caso d'uso
Attivare azioni diverse, ad esempio:
- Avviare la generazione di report.
- Riconoscere un allarme attivo.
- Segnalare una condizione di emergenza.
Fornire un feedback