Aggiunta di una libreria di terze parti al progetto Visual Studio
Aggiungere una libreria .NET di terze parti utilizzando il riquadro
Explore solutions
.Prerequisiti
Impostare Visual Studio come editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codice predefinito.
- Per aggiungere una libreria di terze parti al progetto Visual Studio
- Copiare l'assembly .NET della libreria nella cartella di progettoProjectFiles/NetSolution.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare
Apri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso. - In Visual Studio, nel riquadroExplore solutions, fare clic con il pulsante destro del mouse suDependencye selezionareUpdate reference.
- SelezionareBrowsee selezionare l'assembly da 1.
- SelezionareOK.
Fornire un feedback