- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
Attività asincrona
Creare un'attività asincrona per eseguire il codice in modo asincrono.
SUGGERIMENTO:
FactoryTalk Optix Studio
fornisce le specifiche di classe C# che espongono i costruttori che è possibile utilizzare per creare attività asincrone. I costruttori si basano sulla classe C# .NET Framework System.Threading.Tasks.Task
, che rappresenta un'attività asincrona. Vedere Classe attività.Classi disponibili
È possibile utilizzare queste classi per creare attività asincrone:
- PeriodicTask
- Un'attività che esegue il codice a intervalli di tempo regolari.
- DelayedTask
- Un'attività che esegue il codice dopo un ritardo di tempo.
- LongRunningTask
- Un'attività che richiede una quantità notevole di tempo o risorse della CPU.
Fornire un feedback