- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
Ordinamento dei nodi del progetto
È possibile utilizzare C# per ordinare i nodi all'interno del nodo padre attraverso i metodi
MoveUp()
e MoveDown()
.Metodi
È possibile richiamare questi metodi in un nodo:
- MoveUp()
- Sposta il nodo in alto di una posizione rispetto ai nodi fratelli all'interno del nodo padre.Il richiamo del metodoMoveUp()sul primo nodo all'interno del nodo padre non ha alcun effetto.
- MoveDown()
- Sposta il nodo in basso di una posizione rispetto ai nodi fratelli all'interno del nodo padre.Il richiamo del metodoMoveDown()sull'ultimo nodo all'interno del nodo padre non ha alcun effetto.
Considerazioni su oggetti grafici
Se si ordinano oggetti grafici con i metodi
MoveUp()
e MoveDown()
:- I metodi hanno effetto solo se richiamati su un oggetto grafico all'interno di un tipo (ad esempio,Panel (type)).
- Per vedere l'effetto della funzione sul grafico, ricaricare manualmente la pagina.
Fornire un feedback