Variable Owner: direct access to the NetLogic parent object

Proprietario variabile: accesso diretto all'oggetto principale NetLogic

Ciascuna NetLogic visualizza la variabile
Owner
che rappresenta il nodo padre della stessa NetLogic. È utile per accedere direttamente a questo nodo.

Esempio

In questo esempio viene mostrato il valore del nodo padre NetLogic
BrowseName
assegnato alla variabile C# di tipo stringa
name
.
string name = Owner.BrowseName;
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal