Serial Port API

API porta seriale

Le API vengono fornite dall'oggetto
Port
seriale e vengono utilizzate per implementare la logica del protocollo di comunicazione di un singolo o multiplo controller non supportati come impostazione predefinita da
FactoryTalk Optix Studio
.

API disponibili

Sono disponibili i seguenti metodi:
public void Open(); public void Close(); public byte[] ReadBytes(uint count); public char[] ReadChars(uint count); public byte ReadByte(); public char ReadChar(); public string ReadLine(); public byte[] ReadBytesUntil(string delimiter); public char[] ReadCharsUntil(string delimiter); public void WriteBytes(byte[] buffer); public void WriteChars(char[] buffer); public void WriteLine(string text); public void CancelRead();
Le seguenti proprietà C# consentono di leggere o scrivere le variabili dell'oggetto e di modificare il funzionamento di alcuni metodi:
public string PortName { get; set; } public uint BaudRate { get; set; } public byte DataSize { get; set; } public ParityType Parity { get; set; } public StopBitsType StopBits { get; set; } public FlowControlType FlowControl { get; set; } public TimeSpan Timeout { get; set; } public string NewLine { get; set; } = "\n";
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal