- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)
Scrive il valore passato nel primo argomento della variabile su cui viene effettuato il richiamo. Il secondo argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
void RemoteWrite(UAValuevalue, doubletimeoutMilliseconds);
Argomenti
- value(UAValue)
- Il valore da scrivere.
- timeoutMilliseconds(double)
- Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.SUGGERIMENTO: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è30000(30 secondi).
Esempio
Nell'esempio seguente, il valore
42
viene scritto nella variabile Speed
.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Fornire un feedback