- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)
Restituisce il valore della variabile sulla quale viene effettuato il richiamo. L'argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
UAValue RemoteRead(doubletimeoutMilliseconds);
Argomenti
- timeoutMilliseconds(double)
- Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.SUGGERIMENTO: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è30000(30 secondi).
Restituisce
- UAValue
- Il valore della variabile.
Esempio
Nell'esempio seguente, il valore della variabile
Speed
viene letto e fornito in un messaggio informativo.var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Fornire un feedback