Gestione delle traduzioni
Utilizzare le API C# per leggere o scrivere le stringhe tradotte all'interno degli oggetti
LocalizationDictionary
.Le API sono fornite dalla classe statica
InformationModel
.Classe LocalizedText
LocalizedText
Ogni API ha tra i propri argomenti un'istanza della classe C#
LocalizedText
, che identifica una chiave/riga o una specifica stringa tradotta in un LocalizationDictionary
. Contiene le seguenti proprietà:- NamespaceIndex(int)
- Identificatore dello spazio dei nomi del progetto a cui appartiene ilLocalizationDictionary.SUGGERIMENTO: Se questoLocalizationDictionaryè nello stesso progetto NetLogic, non è necessario specificare ilNamespaceIndexnella costruzione di unLocalizedText.
- TextId(string)
- Una chiave alla quale possono essere associate le traduzioni di una stringa.
- LocaleId(string)
- Un ID impostazioni locali. Ad esempio:en-US.
- Text(string)
- Una stringa tradotta.
Fornire un feedback