ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con
URIType
di
ProjectRelative
e che contiene un percorso relativo a un file rispetto alla cartella
ProjectFiles
.
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

Argomenti

path
(string)
Un percorso relativo di un file rispetto alla cartella
ProjectFiles
.

Restituisce

ResourceURI
Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.

Esempio

L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C#
projectRelativeResourceURI
del tipo
ResourceURI
che contiene il percorso relativo
Text1.txt
. L'oggetto viene utilizzato come argomento dell'API .NET
WriteAllText
per creare un file di testo
Text1.txt
all'interno della cartella
ProjectFiles
.
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal