- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
ResourceURI.FromApplicationRelativePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con URIType
di ApplicationRelative
contenente un percorso relativo a un file in relazione alla cartella ApplicationFiles
.static ResourceUri FromApplicationRelativePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Un percorso relativo di un file in relazione alla cartellaApplicationFiles.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
che contiene il percorso relativo Text1.txt
. L'oggetto viene utilizzato come argomento di .NET WriteAllText API
per creare un file di testo Text1.txt
all'interno della cartella ApplicationFiles
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromApplicationRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(applicationRelativeResourceUri.ApplicationRelativePath); File.WriteAllText(applicationRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback