- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con l'URIType
di AbsoluteFilePath
che contiene un percorso assoluto a un file.static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Un percorso assoluto di un file.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
Nel seguente esempio viene mostrata un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
contenente il percorso relativo C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fornire un feedback