- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
LogicObject.GetAlias(string)
Restituisce un oggetto C#
IUANode
che corrisponde al nodo a cui fa riferimento l'alias passato nell'argomento. Accedere al nodo a cui punta un alias notostatic IUANode GetAlias(stringaliasName);
Argomenti
- aliasName(string)
- IlBrowseNamedell'alias.
Restituisce
- IUANode
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo puntato dall'alias.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C# corrispondente al nodo a cui fa riferimento l'alias
Motor
, il valore della cui proprietà Speed
viene letto e assegnato alla variabile myMotorSpeed
.
SUGGERIMENTO:
L'operatore di cast
(MotorType)
cambia il tipo dell'oggetto restituito dall'API da IUANode
a MotorType
. Questa funzione è utile se si desidera accedere direttamente alla proprietà Speed
di refMotor
.var refMotor = (MotorType)LogicObject.GetAlias("Motor"); var myMotorSpeed = refMotor.Speed;
Fornire un feedback