InformationModel.MakeAlias(browseName)

InformationModel.MakeAlias(browseName)

Crea un alias e restituisce un oggetto C#
IUAVariable
corrispondente.
static IUAVariable MakeAlias(QualifiedName
browseName
);

Argomenti

browseName
(QualifiedName)
Il
BrowseName
del nuovo alias.

Restituisce

IUAVariable
Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto del progetto creato.

Esempio

L'esempio seguente mostra un alias creato nell'oggetto
Motor1
del progetto
FactoryTalk Optix Studio
:
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal