Implementazione della NetLogic UIPopulator
Puntare la NetLogic agli oggetti grafici.
- InVista progetto, selezionareUIPopulator.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare
Variabile. - Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettere
ModelObject. - Accanto aModelObject, selezionareInt32e selezionareNodeId.SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controlloMostra tutti.
- Creare un collegamento dinamico traModelObjecte .
Fornire un feedback