Create a vertical layout

Creazione di un layout verticale

È necessario definire il layout verticale per distribuire gli elementi grafici generati automaticamente in modo previsto.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Layout verticale
    .
  2. In
    Proprietà
    impostare
    Allineamento orizzontale
    su
    Destra
    .
  3. Impostare
    Allineamento verticale
    su
    Allarga
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal