Creazione di un modulo di cambio utente
Aggiungere un riquadro di login persistente alla finestra principale.
SUGGERIMENTO:
Se si desidera aggiungere una pagina di login che scompare dopo il login, vedere Sviluppo di una pagina di login.
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercareChange User form.
- InComponenti, trascinareModulo di cambio utentesuUInellaVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traUtentie .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback