Esercitazione sulle traduzioni

Le applicazioni di esempio per le traduzioni guidano l'utente alla creazione di un modulo di login multilingue e al recupero delle traduzioni da un server OPC UA.
Questa esercitazione presuppone la familiarità con le seguenti informazioni:
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal