Creazione di un pulsante che arresti il sistema host
Aggiungere un pulsante che arresta il sistema operativo host sul quale viene eseguita l'
Applicazione FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE:
Premendo
Arresta sistema
, si arresta immediatamente il sistema operativo host
sul quale viene eseguita l'Applicazione FactoryTalk Optix
.Ad esempio, se si esegue l'
Applicazione FactoryTalk Optix
su un target emulatore, premendo Arresta sistema
si arresterà immediatamente il sistema Windows.- Nel riquadroVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettere
ShutDownSystemButton. - InProprietà, impostareTestosuSHUT DOWN HOST SYSTEM.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree selezionare .

Fornire un feedback