Creazione di un oggetto Motor
Creare un oggetto Motor e una configurazione Motor per utilizzarlo in una ricetta.
- Creare un oggetto Motor
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettere
Motor - Aggiungere e configurare variabili:
- InProprietà, in alto, aggiungere due variabili selezionandoe selezionando
Variabile. - Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:

- Speed
- Acceleration
- Creare un oggetto di configurazione Motor
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMotore selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettere
Configuration - Aggiungere e configurare variabili:
- InProprietà, in alto, aggiungere tre variabili selezionandoe selezionando
Variabile. - Rinominare le variabili passando il puntatore del mouse su ciascuna variabile, selezionandoe immettendo:

- MaxRevolutionsPerMinute
- MaxThrottle
- MinThrottle
Fornire un feedback