Aggiunta della NetLogic Zip Unzip

La NetLogic Zip Unzip consente di comprimere e decomprimere file e cartelle.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codice predefinito.
  1. Per aggiungere la NetLogic Zip Unzip
  2. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Librerie
    .
  3. In
    Librerie
    , dall'elenco superiore, selezionare
    Scripts
    .
  4. Dall'elenco
    Componenti
    trascinare
    Zip Unzip
    su
    MainWindow (type)
    nella
    Vista progetto
    .
  5. Selezionare
    Chiudi
    .
La NetLogic Zip Unzip viene aggiunta al progetto. La NetLogic espone i metodi
CreateZipArchive
e
UnzipArchive
. Per riferimento, vedere NetLogic Zip Unzip.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal