Configurazione di identificativi di impostazioni locali
Creare identificativi di impostazioni locali e aggiungerli al dizionario.
- Creare identificativi di impostazioni locali per le lingue inglese (US) e italiano:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettere
LocaleIds. - InProprietà, in alto, selezionaree selezionare
Variabile. - Fare doppio clic sul nome della variabile e inserireen-US.
- SelezionareInt32e selezionareLocaleId.SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controlloMostra tutti.
- Per il valore della proprietà, selezionareen-US.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionare
Variabile. - Fare doppio clic sul nome della variabile e inserireit-IT.
- SelezionareInt32e, inEditor tipi di dati, selezionareMostra tuttie selezionareLocaleId.
- Per il valore della proprietà, selezionareit-IT.
- Aggiungere le impostazioni locali in italiano nel dizionario:
- InProprietàespandereTraduzioni.
- Fare doppio clic suLocalizationDictionary1.
- In alto, selezionareAggiungi impostazioni localinel riquadro centrale.
- Nell'elenco, selezionareit-ITe selezionare
Aggiungi impostazioni locali selezionate.
Fornire un feedback