Aggiungere il database di ritentività al progetto

Aggiungere il database di ritentività al progetto per rendere persistenti le modifiche.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Ritentività
    e selezionare
    Nuovo
    Database di ritentività
    .
  2. In
    Proprietà
    , accanto a
    Nodi
    , selezionare
    Add
    .
  3. Creare un collegamento dinamico tra
    Nodo1
    e
    ProjectName
    Sicurezza
    Utenti
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal