Creazione di oggetti da un file CSV

Utilizzare uno script di fase di progettazione per creare oggetti nel progetto in base a un file
CSV
.
Prerequisiti
  1. Creazione di oggetti da un file CSV
  2. In
    Vista progetto
    , selezionare
    AlarmImporter
    .
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    AbsoluteResourceUri
    , selezionare
    Sfoglia
    .
  4. Selezionare un file
    CSV
    contenente informazioni sugli oggetti.
    Selezionare
    alarms.csv
  5. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    AlarmImporter
    e selezionare
    Esegui ImportAlarms
    .
  • Le variabili vengono importate nella cartella
    Modello
    .
  • Gli allarmi vengono importati nella cartella
    Allarmi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal