Creazione di una NetLogic
Sviluppare una NetLogic di fase di progettazione che crea etichette localizzate.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codice predefinito.
- Per creare una NetLogic
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse suDesignTimeNetLogic1, selezionaree immettere
CreateLocalizedLabels - Fare doppio clic sulla NetLogic.Viene aperto l'editor di codice esterno.
- Nell'editor di codice, modificarepublic void Method1()come segue:[ExportMethod] public void Method1() { String labelName = "MyLabelName"; Label myLabel = Owner.Get<Label>(labelName); if (myLabel == null ) { myLabel = InformationModel.Make<Label>(labelName); myLabel.LocalizedText = new LocalizedText(myLabel.NodeId.NamespaceIndex, "myKey1"); Owner.Add(myLabel); } else { Log.Warning("Label with name " + labelName + " already exists"); } }
- Salvare il codice.
Fornire un feedback