- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
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
Creazione di una variabile analogica
Creare una variabile analogica che indichi la temperatura.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare
- Configurare la variabile:
- InProprietà, impostare il valore della proprietàVariabileAnalogica1 (Float)su50.
- Accanto al valore della proprietà, selezionare<Nessuna>eTemperatura: gradi Fahrenheit
- InEURange, impostareLimite bassosu-10.
- Impostare ilLimite altosu60.
- ImpostareVincolasuTrue.
Fornire un feedback