Creazione di un allarme di temperatura
Creare un allarme che avvisa l'utente del superamento di un valore impostato di temperatura.
- Creare una variabile di input:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionaree immettere
TemperatureAlarmVariable:
- Creare l'allarme:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'allarme, selezionaree immettere
TemperatureAlarm.
- Configurare l'allarme:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàVariabile di inpute .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- ImpostareLimite altosu75.
- ImpostareConferma automaticasuTrue.
- ImpostareMessaggiosuTemperature exceeds a safe level!.
- ImpostareGravitàsu3.
Fornire un feedback