InformationModel.MakeObject<T>(sfogliaName)

Crea un oggetto progetto del tipo specificato
<T>
e restituisce un oggetto C# corrispondente dello stesso tipo.
MANCIA: In fase di sviluppo, l'API funziona solo se il tipo specificato è un tipo predefinito (contenuto nei moduli FTOptix).
static T MakeObject<T>(QualifiedName
browseName
);

Argomenti

T
Una
IUAObject
classe C# che corrisponde alla classe oggetto C# per restituire e al tipo di oggetto da cui è derivato il nuovo oggetto.
browseName
(Nome Qualificato)
Il
BrowseName
nuovo oggetto.

Restituisce

T
Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto del progetto creato.

Esempio

Nell'esempio seguente viene mostrata un'API che crea un
NewMotor
oggetto del
Motor
tipo:
var myObj = InformationModel.MakeObject<Motor>("NewMotor"); Owner.Add(myObj);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.