Messaggi del registro di scrittura
Utilizzare LE API C# per generare messaggi di registro.
Le API sono fornite dalla classe C# statica
Log
.
MANCIA:
Se i messaggi del registro sono generati in
FactoryTalk Optix Studio
fase di sviluppo o in FTOptixApplication
fase di esecuzione su una destinazione connessa, è possibile visualizzare i messaggi del FactoryTalk Optix Studio
registro nel riquadro Registro
. È anche possibile visualizzare la categoria di messaggio nella Module
colonna del riquadro Registro
.Fornire un feedback