Creazione di un allarme ConveyorChassisMalfunction

Creare un allarme che indichi malfunzionamenti dello chassis del trasportatore.
  1. Creare una variabile di ingresso:
    1. In
      Project view
      , fare clic con il pulsante destro del mouse
      Model
      e selezionare
      New
      Variable
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      :
    3. Selezionare
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      , in
      Properties
      , selezionare e selezionare
      Int32
      Boolean
      .
  2. Creare l'allarme:
    1. In
      Project view
      , fare clic con il pulsante destro del mouse
      Alarms
      e selezionare
      New
      Digital alarm
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'allarme, selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      ConveyorChassisMalfunction
      .
  3. Configurare l'allarme:
    1. In
      Properties
      , creare un collegamento dinamico tra
      Input variable
      e
      ProjectName
      Model
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
    2. Impostare
      Message
      su
      Conveyor chassis malfunctioned
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.