Creazione di un'etichetta

Creare un'etichetta che visualizzi la temperatura in un formato modificato nelle impostazioni internazionali di un utente connesso.
  1. Nel
    Project view
    riquadro, fare clic con il pulsante destro del mouse
    MainWindow (type)
    e selezionare
    New
    Base controls
    Label
    .
  2. Creazione di una variabile etichetta:
    1. In
      Properties
      , in alto, selezionare e selezionare
      Add
      Analog variable
      .
    2. Creare un collegamento dinamico complesso tra la
      AnalogVariable1
      proprietà e la variabile effettiva
      AnalogVariable1
      utilizzando la modalità di associazione.
      Link dinamico
      ProjectName
      Model
      AnalogVariable1
      Modalità di associazione tra l'origine e l'unità ingegneristica principale
      Impostare l'unità ingegneristica localizzata principale.
  3. Creare un collegamento dinamico complesso tra l'uso
    Text
    AnalogVariable1
    di un formattatore stringa:
    StringFormatter1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogVariable1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogVariable1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.