Creazione di un tipo di oggetto motore e istanze di oggetti

Creare i dati dell'oggetto Motore campione per popolare la griglia dati.
  1. In
    Project view
    , fare clic con il pulsante destro del mouse
    Model
    e selezionare
    New
    Object
    .
  2. Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionare
    Edit
    , quindi immettere
    Motor
    .
  3. Aggiungere e configurare variabili:
    1. In
      Properties
      , in alto, aggiungere tre variabili selezionando
      Add
      e selezionando
      Variable
      .
    2. Rinominare le variabili passando il puntatore su ciascuna variabile, selezionando
      Edit
      e immettendo:
      • Speed
      • Acceleration
      • Torque
  4. Convertire l'oggetto Modello in un tipo di oggetto:
    1. In
      Type view
      , fare doppio clic su
      Model
      .
    2. Da
      Project view
      , trascinare
      Motor
      su
      Type view
      .
  5. Creare e organizzare le istanze dell'oggetto motore:
    1. In
      Project view
      , fare clic con il pulsante destro del mouse
      Model
      e selezionare
      New
      Folder
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sulla cartella, selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      MotorObjects
      .
    3. In
      Project view
      , trascinare
      Motor
      nella
      MotorObjects
      cartella.
    4. Passare il puntatore del mouse
      Motor
      , selezionare
      Edit
      , quindi immettere
      TurbineLeftMotor
      .
    5. Creare due istanze oggetto Motore trascinandole
      MotorType
      dalla
      Type view
      MotorObjects
      cartella nella cartella .
      Project view
    6. Rinominare i motori posizionando il puntatore su ciascun oggetto, selezionando e immettendo
      Edit
      :
      • TurbineRightMotor
      • TurbineCentralMotor
  6. Configurare TurbineLeftMotor:
    1. In
      Project view
      , selezionare
      TurbineLeftMotor
      .
    2. In
      Properties
      , impostare i seguenti valori delle proprietà:
      Proprietà
      Valore
      Acceleration
      30
      Speed
      20
      Torque
      40
  7. Configurare TurbineRightMotor:
    1. In
      Project view
      , selezionare
      TurbineRightMotor
      .
    2. In
      Properties
      , impostare i seguenti valori delle proprietà:
      Proprietà
      Valore
      Acceleration
      60
      Speed
      50
      Torque
      70
  8. Configurare Turbine Turbine TurbineMotor:
    1. In
      Project view
      , selezionare
      TurbineCentralMotor
      .
    2. In
      Properties
      , impostare i seguenti valori delle proprietà:
      Proprietà
      Valore
      Acceleration
      90
      Speed
      80
      Torque
      100
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.