Rinominare un controllore

Utilizzare il riquadro
Proprietà
per rinominare un controllore.
Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
  • Il nome può includere fino a 32 caratteri.
  • Il nome è limitato a caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
  • Il nome non può terminare con un carattere di sottolineatura né contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
Per rinominare un controllore
  1. In
    Organizzatore progetto
    , selezionare il controllore.
    Nome e Catalog ID del controllore vengono visualizzati nel riquadro
    Proprietà
    .
  2. Nel riquadro
    Proprietà
    , immettere il nuovo nome.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal