Eliminare un controllore
Quando un controllore viene eliminato da un progetto, l'azione non è reversibile. Tutti i programmi logici, le variabili e i blocchi funzione definiti dall'utente associati al controllore vengono eliminati.
Per eliminare un controllore
- AprireElimina dispositivieffettuando una delle seguenti operazioni:
- InOrganizzatore progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllore, quindi selezionareElimina.
- InOrganizzatore progetto, selezionare il nodo del controllore, quindi selezionare il
. - InOrganizzatore progetto, selezionare il controllore, quindi selezionare il tastoCanc.
- InElimina dispositivi, selezionareElimina.
Fornire un feedback