Salvataggio di una copia del progetto corrente
Utilizzare
Salva con nome
per salvare una copia del progetto corrente con un nome di progetto diverso nella cartella FTDW in Documenti.Per salvare una copia del progetto corrente
- Dalla barra dei menu, selezionare .
- InSalva con nomeimmettere il nome del progetto, quindi selezionareCrea.SUGGERIMENTO:Le convenzioni di denominazione sono le seguenti:
- Il nome del progetto può includere fino a 40 caratteri.
- Il nome del progetto è limitato a caratteri alfanumerici e caratteri di sottolineatura.
- Il nome del progetto non può terminare con un carattere di sottolineatura o contenere caratteri di sottolineatura consecutivi.
- Il nome del progetto non può essere composto da termini riservati a Windows o DOS (Disk Operating System), quali "nul", "aux", "con", "com1" e "lpt1".
Dopo il salvataggio di una copia del progetto, il progetto originale viene chiuso e viene aperto il nuovo progetto.
Fornire un feedback