Aggiunta di un blocco funzione definito dall'utente

Utilizzare il nodo
Funzioni definite dall'utente
nell'
Organizzatore progetto
per creare programmi logici per progetti di controllore.
Le funzioni definite dall'utente (UDF) definiscono un semplice calcolo che richiede solo un'uscita. Una volta creata, l'UDF viene aggiunta all'elemento Blocco istruzione e può essere riutilizzata come qualsiasi altro blocco funzione in
FactoryTalk Design Workbench
.
SUGGERIMENTO: I parametri di ingresso UDF supportano i tipi di dati di array e strutturati. Il parametro di uscita UDF supporta solo tipi di dati semplici.
Creare UDF nei seguenti linguaggi di programmazione:
  • Diagramma a blocchi funzionali (FBD)
  • Diagramma ladder (LD)
  • Testo strutturato (ST)
Per aggiungere una funzione definita dall'utente
  1. In
    Organizzatore progetto
    , espandere
    Asset
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Funzioni definite dall'utente
    , quindi selezionare
    Nuova funzione definita dall'utente
    .
  3. In
    Nuova funzione definita dall'utente
    , immettere il nome dell'UDF, selezionare il tipo di UDF, quindi immettere la descrizione secondo le esigenze.
  4. Selezionare
    Crea
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal