Casella degli strumenti Testo strutturato

Utilizzare la
Casella degli strumenti
Testo strutturato (ST) per aggiungere elementi di programma al diagramma ST.
La
Casella degli strumenti
è visualizzata per impostazione predefinita. Se è nascosto, effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Dalla barra dei riquadri, selezionare Casella degli strumenti.
  • Nel menu
    Visualizza
    selezionare
    Casella degli strumenti
    .
Casella degli strumenti ST
Casella degli strumenti ST
Casella degli strumenti Editor ST
Elemento
Descrizione
Didascalia 1
Aggiunge il frammento di codice dell'istruzione IF-THEN-ELSEIF-ELSE-END_IF all'editor.
Didascalia 2
Aggiunge il frammento di codice dell'istruzione Case all'editor.
Didascalia 3
Aggiunge il frammento di codice dell'istruzione FOR all'editor.
Didascalia 4
Aggiunge il frammento di codice dell'istruzione WHILE all'editor.
Didascalia 5
Aggiunge il frammento di codice dell'istruzione REPEAT all'editor.
Didascalia arancione 1
Visualizza le categorie degli elementi del programma. La selezione di una categoria filtra gli elementi di programma visualizzati.
Didascalia arancione 2
Visualizza gli elementi del programma della categoria selezionata.
Didascalia 6
Contiene il nome dell'elemento immesso per la ricerca rapida.
Durante l'immissione, gli elementi che contengono il testo di ricerca vengono visualizzati nella
Casella degli strumenti
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal