Tasti di scelta rapida per il testo strutturato
I seguenti tasti di scelta rapida sono disponibili per l'utilizzo con il linguaggio di testo strutturato.
Tasto di scelta rapida | Descrizione |
|---|---|
Ctrl+G | Apre una casella per immettere un numero di riga a cui passare. |
Ctrl+M | Visualizza o nasconde i valori delle variabili. |
Ctrl++ | Consente di ingrandire l'editor di linguaggio. |
Ctrl+- | Consente di ridurre l'editor di linguaggio. |
Ctrl+Barra spaziatrice | Visualizza i possibili completamenti del codice. |
Ctrl+Maiusc+Barra spaziatrice | Visualizza diverse opzioni di parametro man mano che si inserisce il codice. |
F1 | Apre la guida sensibile al contesto. |
Ctrl+F | Cerca il testo immesso nell'editor di linguaggio. |
Fornire un feedback