Istruzione EXIT
L'istruzione EXIT normalmente viene utilizzata in un'istruzione IF all'interno di un blocco FOR, WHILE o REPEAT. Le istruzioni EXIT non sono conformi agli standard IEC-61131-3, pertanto si consiglia di non utilizzarle.
Esempio
(* ST program using EXIT statement *) (* this program searches for a character in a string *) length := mlen (message); found := NO; FOR index := 1 TO length BY 1 DO code := ascii (message, index); IF (code = searched_char) THEN found := YES; EXIT; END_IF; END_FOR;
Fornire un feedback