Definizione assegnazione
Questa sezione riguarda la sintassi di assegnazione e gli esempi del linguaggio Testo strutturato (ST). l'espressione può essere una chiamata a una funzione.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Nome | := |
Significato | Assegna una variabile a un'espressione. |
Sintassi | <variable> := <any_expression> ; |
Operandi | La variabile deve essere una variabile di uscita o interna e l'espressione deve avere lo stesso tipo. |
Esempi ST
(* ST program with assignments *) (* variable <<= variable *) bo23 := bo10; (* Variable <<= expression *) bo56 := bx34 OR alrm100 & (level >= over_value); result := (100 * input_value) / scale; (* assignment with function call *) limited_value := min (16, max (0, input_value) );
Fornire un feedback