Inserire un frammento di codice
I frammenti di codice sono blocchi predefiniti di codice che possono essere inseriti in un programma di testo strutturato.
Per inserire un frammento di codice
- Nell'editor di linguaggio del testo strutturato, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire un frammento di codice.
- Immettere la parola chiave per il frammento di codice, quindi selezionare il frammento di codice dall'elenco dei prompt o selezionareTabulazione.È inoltre possibile trascinare un frammento dallaCasella degli strumentio fare doppio clic su di esso per inserirlo nella posizione del cursore nell'editor di linguaggio.

- Compilare i parametri per i frammenti.
Fornire un feedback