Utilizzo nell'editor del linguaggio Diagramma Ladder

Gli elementi vengono aggiunti all'editor del linguaggio Diagramma Ladder secondo le seguenti regole:
  • Il primo elemento di un ramo viene aggiunto nella posizione selezionata.
  • I successivi elementi vengono aggiunti a destra dell'elemento selezionato nel ramo.
  • Non è supportato l'inserimento di un elemento a destra di un ritorno bobina o salto.
I metodi per aggiungere elementi al programma LD sono i seguenti:
Metodi per aggiungere un elemento al programma LD
Metodo
Descrizione
Editor ladder
Aggiunge, elimina oppure copia e incolla gli elementi.
Casella degli strumenti
Aggiungere elementi e istruzioni al programma LD.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal