Comando Attiva/disattiva bit
Usare il comando Attiva/disattiva bit per modificare lo stato di un tag booleano.
- Se il tag è attivo, l'operazione lo disattiva.
- Se il tag è disattivo, l'operazione lo attiva.
Se il controllore è offline o in modalità
Programmazione
, lo stato booleano attivato resterà attivo finché non viene modificato manualmente.Se il controllore è in modalità
Esecuzione
, lo stato booleano attivato può essere sovrascritto da:- La scansione del ramo, se nella logica ladder sono presenti uscite con riferimento al tag booleano attivo.
- La scansione dell'ingresso, se il tag booleano fa riferimento a un modulo di ingresso I/O.
- Forzatura, se il tag booleano fa riferimento a un module I/O.
Comando Attiva/disattiva bit

Fornire un feedback