Ambiente di sviluppo del programma Diagramma Ladder

Questa sezione introduce l'editor di linguaggio per un programma Diagramma Ladder (LD, Ladder Diagram) in cui si sviluppa una Program Organization Unit (POU) di un LD.
Ambiente di sviluppo del programma Diagramma Ladder
Ambiente di sviluppo del programma LD
Elemento
Descrizione
callout1
Apre la griglia delle variabili locali per visualizzare le variabili utilizzate dal programma corrente.
callout2
Passa al ramo con il numero di ramo immesso.
callout3
Ingrandisce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede.
callout4
Riduce l'editor. Viene reimpostato quando una scheda viene chiusa e non influisce sulle altre schede.
callout5
Ripristina l'editor all'80% di zoom.
callout6
Si tratta della parte principale dell'editor LD. In quest'area, è possibile modificare la logica utilizzando elementi delle istruzioni grafici.
callout_orange1
Aggiunge istruzioni ed elementi all'editor.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal