Casella degli strumenti Editor Ladder

Utilizzare la
Casella degli strumenti
dell'editor Ladder per aggiungere elementi di programma al Diagramma Ladder.
La
Casella degli strumenti
è visualizzata per impostazione predefinita. Se è nascosto, effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Dalla barra dei riquadri, selezionare Attiva/disattiva l'icona della casella degli strumenti.
  • Nel menu
    Visualizza
    selezionare
    Casella degli strumenti
    .
Casella degli strumenti Editor Ladder
Casella degli strumenti LD
Casella degli strumenti Editor Ladder
Elemento
Descrizione
callout1
Aggiungere un ramo al Diagramma Ladder.
callout2
Contiene il nome dell'elemento immesso per la ricerca rapida.
Durante l'immissione, gli elementi che contengono il testo di ricerca vengono visualizzati nella
Casella degli strumenti
.
callout3
Aggiungere una diramazione al Diagramma Ladder.
callout4
Aggiunge una diramazione parallela a una diramazione esistente.
callout_orange1
Visualizza le categorie degli elementi del programma. La selezione di una categoria filtra gli elementi di programma visualizzati.
callout_orange2
Visualizza gli elementi del programma della categoria selezionata.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal