Visualizzazione del valore del Diagramma Ladder

Questa sezione spiega come vengono visualizzati i valori delle variabili nei programmi in diagramma ladder per le istruzioni in riquadro quando il controllore è offline.

Per i programmi

Quando non è presente alcun valore iniziale per una variabile:
  • Il valore predefinito viene visualizzato nella casella delle istruzioni e nella griglia di variabili. Per il tipo di dati STRING, il valore predefinito è vuoto.
    Visualizzazione valore LD - Programma - Nessun valore iniziale
    Visualizzazione valore LD - Programma - Nessun valore iniziale - Stringa
  • È possibile modificare il valore della variabile nel campo istruzioni o nella griglia delle variabili.
    Visualizzazione valore LD - Programma - Nessun valore iniziale
    Visualizzazione valore LD - Programma - Nessun valore iniziale - Stringa
Quando è presente un valore iniziale per una variabile:
  • Il valore predefinito o un valore immesso in precedenza viene visualizzato nella casella delle istruzioni o nella griglia delle variabili. Per il tipo di dati STRING, il valore predefinito è vuoto.
    Visualizzazione valore LD - Programma - Valore iniziale
    Visualizzazione valore LD - Programma - Valore iniziale - Stringa
  • Non è possibile modificare il valore nella casella delle istruzioni o nella griglia delle variabili. Il valore iniziale viene visualizzato nella griglia delle variabili.
    Visualizzazione valore LD - Programma - Valore iniziale - Non modificabile
    visualizzazione valore LD - Programma - Valore iniziale - Non modificabile - Stringa

Per le unità organizzative di programma (Program Organizational Units, POU) del blocco funzione definito dall'utente (User-Defined Function Block, UDFB)

Quando non è presente alcun valore iniziale per una variabile:
  • Il valore è vuoto ed è di sola lettura.
    Casella di istruzioni POU UDFB
  • La griglia delle variabili non include una colonna
    Valore
    .
    Griglia delle variabili POU UDFB
Quando è presente un valore iniziale per una variabile:
  • Il valore nella casella di istruzioni è vuoto e di sola lettura.
    Casella di istruzioni POU UDFB - con valore iniziale
  • La griglia delle variabili non include la colonna
    Valore
    , ma un valore iniziale immesso in precedenza viene visualizzato nella colonna
    Valore iniziale
    .
    Griglia delle variabili POU UDFB - con valore iniziale

Per POU di funzioni definite dall'utente (User-Defined Function, UDF)

Quando non è presente alcun valore iniziale per una variabile:
  • Il valore nella casella di istruzioni è vuoto e di sola lettura.
    Casella di istruzioni POU UDF
  • La griglia delle variabili non include una colonna
    Valore
    .
    Griglia delle variabili POU UDF
Quando è presente un valore iniziale per una variabile:
  • Il valore nella casella di istruzioni è vuoto e di sola lettura.
    Casella di istruzioni POU UDF
  • La griglia delle variabili non include la colonna
    Valore
    , ma la colonna
    Valore iniziale
    visualizza un valore iniziale immesso in precedenza.
    Griglia delle variabili POU UDF - con valore iniziale

Per una variabile di istanza di un blocco funzione in un programma, UDFB o UDF

  • Il valore dell'istanza è vuoto per ciascun operando del blocco funzione.
  • Dopo aver caricato il progetto, i valori di tutti gli operandi, esclusa la variabile istanza, sono vuoti.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal