Esempi di programma Diagramma Ladder

I seguenti esempi sono programmi Diagramma Ladder.

Esempio: Blocco funzione OSR

Il programma di esempio seguente mostra l'uso consigliato di un blocco funzione OSR utilizzato per rilevare un bordo durante la connessione con il controllore.
Esempio: Blocco funzione OSR
Esempio: Blocco funzione OSR

Esempio: Confronto dei valori REAL utilizzando SUB (-), ABS e LT (<)

L'utilizzo del tipo di dati REAL per confronti di uguaglianza non è consigliato a causa delle differenze di arrotondamento. Due valori potrebbero sembrare uguali in
FactoryTalk Design Workbench
, ma valutati come false.
Ad esempio, 23,500001 e 23,499999 vengono visualizzati entrambi come 23,5 ma nel controllore non saranno uguali.
Per confrontare i valori REAL, usare un'istruzione SUB per trovare la differenza e controllare se è inferiore al valore di precisione impostata. Per informazioni dettagliate, vedere l'esempio di programma LD.
Esempio: Confronto dei valori Real utilizzando SUB (-), ABS e LT (<)
Esempio: Confronto dei valori Real utilizzando SUB (-), ABS e LT (<)
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal