Aggiungere un gradino a un programma Diagramma Ladder
I rami sono componenti grafici dei programmi Diagramma Ladder (LD) che rappresentano un gruppo di elementi circuitali che conducono all'attivazione di una bobina.
Per aggiungere un ramo a un programma Diagramma Ladder
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- DallaCasella degli strumenti, trascinare il
in una posizione valida nell'editor di linguaggio.
indica una posizione di rilascio valida. - Nell'editor di linguaggio LD, fare clic con il pulsante destro del mouse sul ramoFine, quindi selezionareAggiungi elemento.
Fornire un feedback