Eliminazione di diramazioni o livelli di diramazioni del Diagramma Ladder
Eliminare una diramazione o un livello di diramazione del Diagramma Ladder (LD) per rimuovere la diramazione o il livello di diramazione e il relativo contenuto da un ramo.
Per eliminare diramazioni o livelli di diramazione LD
- Effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare la barra a sinistra della diramazione o del livello di diramazione, quindi selezionare il tastoCancoBackspace.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra a sinistra della diramazione o del livello di diramazione, quindi selezionareElimina.
- Selezionare la barra a destra di due o più diramazioni o livelli di diramazione dello stesso livello, quindi premere il tastoCancoBackspaceper eliminarli.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra a destra di due o più diramazioni o livelli di diramazione dello stesso livello, quindi selezionareEliminaper eliminarli.
Fornire un feedback