Utilizzo degli elementi nell'editor di lingue

Utilizzare gli editor di linguaggio per gestire uno o più elementi per i programmi del controllore Micro800. Gli elementi selezionati vengono evidenziati in blu.
Utilizzo degli elementi negli editor di linguaggio
Per
Eseguire questa operazione
Selezionare un singolo elemento
Nell'editor di linguaggio, selezionare l'elemento.
Selezionare più elementi
Effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Selezionare il primo elemento, quindi selezionare l'ultimo elemento tenendo premuto
    Maiusc
    .
  • Selezionare ogni singolo elemento tenendo premuto
    Ctrl
    .
Gli elementi devono trovarsi all'interno dello stesso ramo.
Inserire un elemento in un editor di linguaggio
Dalla
Casella degli strumenti
trascinare l'elemento salto nell'editor del linguaggio.
Elimina elementi
Effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Nell'editor di linguaggio selezionare uno o più elementi, quindi selezionare il tasto
    Elimina
    .
  • Nell'editor del linguaggio fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare
    Elimina
    .
L'eliminazione di una variabile non elimina la variabile dal dizionario.
Sposta elementi
Nell'editor di linguaggio, selezionare uno o più elementi e trascinare gli elementi in un'altra posizione all'interno dell'editor di linguaggi.
È possibile selezionare più elementi solo all'interno dello stesso ramo.
Ridimensionare gli elementi
Selezionare l'elemento, quindi trascinare la zona di manipolazione dell'elemento fino a raggiungere le dimensioni desiderate.
Aprire la griglia di variabili locali
Nell'editor di linguaggio, selezionare il pulsante Apri griglia di variabili locali.
Mostrare o nascondere griglie in programmi Diagramma a blocchi funzionali
Nell'editor di linguaggio, selezionare il pulsante Mostra griglia FBD o Nascondi il pulsante griglia FBD.
Zoom avanti o indietro
Effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Selezionare  o il pulsante di zoom indietro.
  • Scorrere la rotellina del mouse verso l'alto o verso il basso tenendo premuto
    Ctrl
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal